This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:USB-C 至 USB-C 极性问题

Guru**** 2749825 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978096/tusb1042i-usb-c-to-usb-c-polarity-issue

器件型号:TUSB1042I

我正在尝试创建 USB-C 转 USB-C 电源监控系统。   除了传递信号以使该板充当导线外、我没有接触超高速线路、CC 和 USB 2.0线路。  我的目的是监控 V BUS 电压和电流。   我的初始设计工作正常、但连接器上存在极性问题。    我用一种方法连接良好、旋转 USB C、什么也不会得到。    我已经尝试了多种不同的设计、将信号(SSRX#/SSTX#) 从一端映射到另一端。   尝试同时键入 SSRX1和 SSRX2以路由到另一端等   

我现在认为、我的答案可能是转接驱动器、例如 TUSB1042I。   您认为这样的设计是否可以解决 USB-C 连接器的极性问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Type-C 连接器上、DP1/DP2或 Dm1/dm2通常连接在一起。

    TUSB1042不起作用、它仅适用于 USB3或 DP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  我正在尝试符合 USB C 规范、并允许使用超高速器件。   USB 2.0设备工作正常。  但下面是一个更好的图表,说明我正在做什么:  如果电缆方向正确,我可以使部件正常工作。   我的问题是、如果您旋转输入或输出 USB-C 电缆、连接将丢失。  我在做什么上迷路了。   一般而言、我映射了 VBUS、CC、SBU、SSRX/SSTX 线路的1:1 A 和 B 侧。   DP (A/B)连接在一起并路由到另一侧。  DM 也是如此。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的 typec-c 连接器是什么?  两种受体?

    使用了什么电缆? 无源电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?