This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:布局问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981307/tusb1064-layout-question

器件型号:TUSB1064

大家好、

我的客户将使用 TUSB1064和布局、如下所示。 可以吗?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于高速信号、最好少放2个通孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢 您的快速回复。

    我知道数据表中的最大过孔为2、但规格上的最大布线长度为12英寸、目前我的布线长度为3英寸。

    这可以补偿一个过孔的损耗吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果由于走线中的3个而需要3个通孔、请确保每个通孔上的存根尽可能短。