This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:为下行端口1充电、但不为端口2充电

Guru**** 2760725 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981339/tusb8041-charge-downstream-port-1-but-not-charge-port-2

器件型号:TUSB8041

大家好、

我的客户希望使用 TUSB8041、为 下行端口1充电、但不为端口2充电。

那么、如何设置引脚、包括 PWRCTL1、PWRCTL2、OVERCURR1z、OVERCURR2z、 PWRCTL_POL、成组、FULLPWRMGMTz 引脚、悬空或下拉或上拉?  

非常感谢您的建议、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    应在 PWRCTLx/BATENz 引脚上放置一个上拉电阻器、用于使能电池充电的端口。  有关引脚配置的更多信息、请参阅 EVM 用户指南。

    此致、

    JMMN