This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:在具有热插入功能的外部卡侧使用 PCA9545A

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980783/pca9545a-use-pca9545a-at-external-card-side-with-hot-insertion

器件型号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件: TCA9511A

大家好、

我的客户正在寻找 具有  热插入 功能的开关器件  、该功能可在外卡上用作 PCA9511。 如您所知、PCA9511 可用于 外部卡。 但 PCA9545A 可用于背板卡。 我们要检查 是否可以在外部卡上使用 PCA9545 也支持热 插入。 如果不是。  另请帮助 解释 为什么 PCA9545 只能在 背板侧使用、PCA9511只能在 外部卡侧使用。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    9545A 没有针对不良 POR 的任何保护、这是热插拔至背板时的一个问题。 错误的 POR 会导致 SDA 被锁定并保持锁定状态、直到器件复位或者处理器可以向卡住的器件发送时钟来尝试将其解锁。 TCA9511A 旨在检测插入时是否有阻塞总线、并防止下游元件将主总线卡在低电平。  

    "PCA9511只能用于 外部卡侧"

    您可以在背板上使用 TCA9511A、但会失去热插入功能、因为它不再经过检查以确保下游器件正确加电。 当 TCA9511A 位于外部卡上时、这种情况在初始插入期间仅发生一次。

    -Bobby