This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:Linux 闪存刻录机(CAN#39;t make)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979650/tusb9261-linux-flash-burner-can-t-make

器件型号:TUSB9261

您好、支持人员、

是否有人能指出为 Linux 制作快闪刻录的最新信息?

在此论坛上可找到的用户指南(和代码)日期为2013年、必须遵循的过程不起作用(库不再存在、编译失败...)。

或者更好的是,安装程序... 我是一个 HW 家伙,而不是 SW 大师,请接受我的道歉。

供参考、我们在 PCB 上使用的是 Nvidia SOM Xavier、该 SoC 没有 SATA 接口(即使 TRM 说...、营销!)。 Jetson Devkit 使用 Marvell PCIe-2-SATA 桥接器、但如果我们不订购10K 的器件/年并支付使用该芯片的许可证、Marvell 将不销售该芯片。 我们计划改用 TUSB、但我们需要从 Jetson OS (Ubuntu)刷写 SPI。

非常感谢、
感谢您的任何帮助。

ESZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ESz、

    遗憾的是、我们不再为 TUSB9261闪存的 Linux 版本提供软件支持。 该工具按原样提供。 一种选择是使用 Windows 计算机通过 TUSB9261DEMO 板创建完整的 FW 映像 。 您将能够获取执行此操作的 bin 或 hex 文件。 然后、使用任何外部 SPI 主器件将完整的 FW 写入板载 SPI 闪存。

    另一个选项:以下主题中的用户能够获取 Linux 工具来运行他们的 ARM 平台。 您可以申请他们的包裹。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我是一名前 TI 员工(Villeneuve-Loubet 的 OMAP)

    您知道、带有 TI 标识的文档将成为 TI 的责任。 因此、回答这样一个简单的工具不再受支持是不是很好的听到客户的声音。 如果 TI 销售的组件将其广告为兼容的 Linux、则无法维护与其关联的闪存刻录器工具、尤其是在 Windows 版本仍然受支持的情况下。 至少在 OMAP 业务中、我们没有以这种方式与客户合作。

    我确信 TI 拥有软件资源、可以查看此问题并快速为2021年客户更新此工具、请注意、这将避免您深入研究支持数据库并将相同的答案返回给您的所有客户、 数年后。 该工具的更新将使您不必回答相同的问题(2013年查看了一些问题、2020年查看了其他问题)。

    我很感谢销售代表对这一点的看法、我从事国防业务、此设备将连接到 NVIDIA 处理器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    由此给您带来的不便、我深表歉意。 我理解这种失望、很遗憾、该软件的原始开发人员不再与 TI 合作、而我的团队不再拥有软件专业知识来对此软件包进行可靠更新。 如果可以帮助您立即满足需求、我还可以提供最新的来源。 我将通过 E2E DM 在此处继续讨论。 可以吗?