This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:客户执行信号完整性分析时应该怎么做?

Guru**** 2901230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981094/tusb542-what-exactly-customer-should-do-to-perform-signal-integrity-analysis

器件型号:TUSB542

你(们)好

我的客户回答了2个问题。  

请帮您解决此问题。 谢谢。

数据表中的陈述是:"建议运行总体系统信号完整性分析、以估算通道损耗并配置转接驱动器。 "

客户想知道在这里他应该怎么做才能进行信号完整性分析?  

这是他们第一次设计 Type C、因此他们没有太多经验。  

如果您能提供材料来指导客户如何进行 信号完整性分析、我们将不胜感激。  

数据表中的表2显示了 EQ、DE 和 OS 的数字。 表2中的数字是什么意思?  

 您能否举例说明客户如何确定这些值?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    这里没有完整的应用手册。 此分析通常通过 Keysight ADS 或 Allegro 等一些仿真软件来完成。 数据表中的语句是指对 PCB 堆栈和高速信号路径的例外路由(布线长度、过孔数量等)的分析。 以估算插入损耗。

    表2显示了通过以 dB 为单位的接收器均衡和发送器去加重提供的补偿。 根据(1)中的分析、您将获得一些插入损耗估算值、以 dB 为单位、需要对高速信号进行补偿。 目标是使插入损耗保持大约等于提供的接收器均衡和发送器去加重量。  

    如果您想了解更多详细信息、请通过内部电子邮件发送。 另请参阅下面的常见问题解答以熟悉一些术语。