This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E004:电流泄漏

Guru**** 2767215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980912/tpd6e004-current-leakage

器件型号:TPD6E004

大家好、

我有一位客户遇到从总线到接地的电流泄漏(原理图显示1mA)。 脉冲无法达到足够高的水平以被识别。

这有哪些应用? 电力线? 数字线路(总线)? 他们在 I2C 线路上尝试了这种方法、并发现了问题。 当他们卸下 CR2时、问题 就会消失。

请参阅以下原理图:

有什么关于如何解决此问题的想法吗?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    很抱歉您的客户遇到此问题。 您能否了解 Vcc 引脚和 IO 引脚上的电压电平?

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    Vdd 为3.3V、信号引脚为低电平和高电平、其中低电平恰好高于0、高电平恰好低于3.3V。

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    每个 IO 引脚上的1000pF 电容器可能会阻止信号达到所需的电平。 您是否知道它们为什么存在? 如果可以删除它们、我会尝试删除它们、看看问题是否仍然存在。  

    此致、

    Matt Smith