This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:XI 输入

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976993/dp83td510e-xi-input

器件型号:DP83TD510E

您好!

我对 DP83TD510E 的 XI 输入有疑问。
XI 输入的绝对最大电压被定义为高达 VDDIO+0.3V。
但在数据表的图6-1中。 XI 在 VDDIO 斜升前被输入。
有一个描述,“Power Ramp 时钟应可用”。
这意味着什么?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    VDDIO+0.3V 是 XI 引脚可容忍的最大电压。 它不是建议的工作电压、建议的工作电压为 VDDIO。 图6.1显示了时钟输入和功率斜坡的定序。 应在电源完全斜升之前提供时钟。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、

     

    感谢您的回复。
    在该图中、在 VDDIO 斜升之前存在 XI 信号。 这意味着 XI 高于 VDDIO+0.3V。 因此、我认为这个数字一定不正确。

     

    我认为生成 XI 信号的振荡器 IC 通常由与 VDDIO 相同的电压供电、通常在上电后需要一些启动时间。

    从这两个原因来看,我认为“在电源完全上升之前应该有时钟”是不合理的要求。

     

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    如果外部振荡器 IC 生成 XI 信号、该时钟也应由外部供电。 应启用为时钟供电的外部电源、以便在 PHY 上电之前运行时钟。 " XI 输入的绝对最大电压被定义为高达 VDDIO+0.3V "是指时钟信号本身的振幅。  

    时钟启动时间和电源斜坡之间的延迟是多少? 只要在所有电源斜升之前时钟处于激活状态、使用 VDDIO 为振荡器 IC 供电应该是正常的。

    谢谢、

    Nikhil