This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:PAGESEL 寄存器的保留位被映射以选择测试寄存器

Guru**** 2507075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981164/dp83630-pagesel-register-reserved-bits-are-mapped-to-select-the-test-registers

器件型号:DP83630

大家好、

根据随附的屏幕截图、PAGESEL (0x13)寄存器位0至位2表示保留位(值= 001)

但是、在测试寄存器部分中、有人提到、我们应该写入值=001来选择测试寄存器。

我们是否可以在保留字段中写入值以选择测试寄存器?

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Saravanakumar:

    这是正确的、您可以写入该值。  

    谢谢、

    Nikhil