This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:网络变压器的中心抽头

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980393/dp83848k-center-tap-of-network-transformer

器件型号:DP83848K

大家好、

客户系统中没有机箱接地。 我们是否可以将 TXOCT 和 RXOCT 保持未连接状态? 如果 TXOCT 和 RXOCT 必须接地、我们是否可以将它们连接在一起到虚拟(浮动)接地?

非常感谢!

王奈生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    为了给我自己澄清、这不是客户系统的屏幕截图? 我在此图中看到机箱接地。

    如果客户没有机箱或屏蔽接地、则电缆连接器使用的接地是什么? RJ45应具有接地引脚。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    你是对的。 这是我们的 EVM 用户指南中的图片。 他们的应用中不使用 RJ45。 它们仅使用四根导线 TX+ TX- RX+ RX-与其他器件进行通信。 我知道这不是一个典型的应用。 您能否就中心抽头的连接提供一些建议?

    谢谢、

    Naizeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    我正在研究此应用、并将在明天提供其他反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    为了进一步澄清、MDI 输出直接连接到同一 PCB 上的另一个器件、对吧? 器件之间的 MDI 线路上是否有直流阻断电容器?

    我们仍然建议使用 Bob Smith 端接来接地磁性元件。 由于这不是典型的应用、我们尚未对此进行表征、无法保证其性能。 我们建议您自行进行测试以验证此设置。

    谢谢、

    Nikhil