This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:连接 TAS5431-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, TAS5431-Q1, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980895/tca9517-q1-interface-with-tas5431-q1

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5431-Q1TCA9517

大家好、  

我想仔细检查并确保将 TCA9517-Q1的 B 侧与 TAS5431-Q1 I2C 相连是可以接受的? 我在 TCA9517-Q1数据表中看到、B 侧 无法连接到具有上升时间加速器的器件。 我认为这不是 TAS5431-Q1电路的一部分(它将从外部上拉)、但我还应该回顾一下 TAS5431-Q1的相关情况吗?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您将能够将这两个器件连接在一起。 需要记住的重要一点是、确定上拉电阻器的大小。 B 侧任何器件的 V_OL 必须低于0.4V。通过更改电阻器的大小、您将设置器件的 I_OL、因此可以调整 TAS5431的 V_OL。 但是、I_OL 不得超过3mA、以确保 TAS5431符合 V_OL 规格。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复! TCA9517规范不是为了使 IN 能够接收0.3 * VCC 的低电压? 在这种情况下、最高可达0.99V、远高于5431的0.4V 输出。

    我同意上拉电阻值、但只要上拉电阻大于1100欧姆、该值应满足3mA 规格、对吧? (假设上拉电压为3.3V)

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    数据表 第11页的第9.3.3节详细说明了此要求的原因。

    B 侧驱动器的工作电压范围为2.7V 至5.25V。该内部缓冲器的输出低电平约为0.5V、但当输出在内部驱动为低电平时、输入电压必须比输出低电平低70mV 或更高。 较高电压低电平信号称为缓冲低电平。 当 B 侧 I/O 在内部被驱动为低电平时、输入不会将低电平识别为低电平。 当输入低电平条件被释放时、这个特性防止一个闭锁条件发生。 这种类型的设计可防止2个 B 侧端口相互连接。"  

    由于该器件的这一特性、除非电压低于0.4V、否则不会启用 B 侧下拉。 但是、正如您指出的、该值只是电阻器值的下限。  TAS5431在3mA 时的 V _OL 规格为0.4V、因此建议使用更高的电阻。

    最棒的

    Chris