This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:EEPROM 特性

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980908/ds80pci800-eeprom-charateristics

器件型号:DS80PCI800

您好、E2E、

我查看的是 DS80PCI800数据表、我注意到最大 EEPROM 大小为8KB。 是否需要记住此部件的其他限制(例如页面大小、Mamory 组织)?

是否有可能有具有更大 EEPROM 的版本?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我们仅限于8Kbits。 每个器件选项占用大约9个字节、因此使用一个8KB 器件可以包含多个 DS80器件的设置。 之所以提出此问题、是因为该客户正在为其他产品使用更大尺寸的 EEPROM、这会减少器件的总体库存?

    此致、Nasser