This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:PCA9545A 可以同时打开4个通道吗?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981176/pca9545a-can-the-pca9545a-turn-on-4-channel-at-the-same-time

器件型号:PCA9545A

大家好、

一个简短的问题,  PCA9545A 能否同时打开4个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里根,

    主器件可同时启用 PCA9545A 上的所有通道。 它通过向 PCA9545A 发送一个字节并选择启用哪个器件来实现此目的。 数据表的第16页  对此进行了更详细的介绍。 不过、需要记住的是、不会超过最大总线容量。 如果您希望我进一步解释主器件如何向 PCA9545A 发送数据、请告诉我。

    最棒的

    Chris