This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:传输速度非常慢

Guru**** 2846870 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980167/tusb2036-transfer-speed-is-very-slow

器件型号:TUSB2036

我制作了一个 USB 集线器、并成功识别了 USB 存储器。

但是、集线器传输速度的读取和写入均低于1Mb/s。

如何加速此集线器?

这是集线器原理图。

我认为 用于测试的 USB 存储器具有足够的规格。

这是 USB 存储器的速度。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB2036是12Mbps USB 全速集线器、而不是480Mbps USB 高速集线器。  如果您将 USB 全速集线器放置在 USB 高速主机和 USB 高速存储器之间、数据速率将下降至 USB 全速。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解到使用 USB 全速集线器无法实现高速传输。

    我是否可以问您是否知道用于具有4个下行(以及具有3个下行)的 USB 高速集线器的芯片?

    如果数据表中有典型应用、这将对我有所帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会推荐 TUSB4041。  TI.com 页面上提供了一份包含此设计原理图的 EVM 用户指南。  如果您有任何问题、也可以在 E2E 上申请原理图审核。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐。 这正是我想要的。 我将尝试使用 TUSB4041生成原理图。