This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:一些问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980960/tusb4041i-some-questions

器件型号:TUSB4041I

大家好、

我的客户对 TUSB4041I 有几个问题。 需要您的友好答案、非常感谢。

  1. 是否对测试引 脚下拉 电阻值及其精度有任何要求?

 2.在客户的应用中 、TUSB4041I 用于内部 USB 扩展、而不是用于外部 USB、因此客户不使用 USB 充电功能。 它们是否可以将 PWRCTL 引脚悬空? 以及悬空 OVERCUR 引脚?

 EEPROM 的用途是什么? 如果客户不添加 EEPROM、会产生什么影响、他们需要添加吗?

4、  在客户的应用中是否可以设置 FULLPWRMGMTz/SMBA1 = 1、GALD/SMBA2/HS_UP = 1?

5.您能解释 一下自动模式吗? 如果客户禁用此模式、会产生什么影响、它是否会影响器件的正常运行?

  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    测试引脚下拉电阻应为4.7K 或更小

    2. OVERCURz 和 PWRCTLx 具有内部 PU/PD 电阻器、因此如果不使用这些电阻器、则可以将其悬空。  如果客户需要在暴露的 USB 端口上进行过流报告、请注意、如果客户希望在其 USB 产品上获得徽标。  在功能上、它不是必需的。

    不 需要 EEPROM。  可选、用于额外的配置选项。

    4.是的,这些设置对于此应用程序是正确的。 从技术上讲、系统不成组、但如果 FULLPWRMGMTz 设置为1、则不适用。

    5、AUTOEN 仅影响电池充电模式、因为客户未使用电源开关控件、因此在此处不适用。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    非常感谢您的快速回复!

    另一个问题、关于第一个问题、客户是否可以为测试引脚使用精度为5%的电阻器? 或必须达到1%的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅建议将精度为1%的电阻器用于 USB_VBUS 分压器网络和 USB_R1下拉电阻器、其余的电阻器可为5%。

    此致、

    JMMN