Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
大家好、
我的客户对 TUSB4041I 有几个问题。 需要您的友好答案、非常感谢。
- 是否对测试引 脚下拉 电阻值及其精度有任何要求?
2.在客户的应用中 、TUSB4041I 用于内部 USB 扩展、而不是用于外部 USB、因此客户不使用 USB 充电功能。 它们是否可以将 PWRCTL 引脚悬空? 以及悬空 OVERCUR 引脚?
EEPROM 的用途是什么? 如果客户不添加 EEPROM、会产生什么影响、他们需要添加吗?
4、 在客户的应用中是否可以设置 FULLPWRMGMTz/SMBA1 = 1、GALD/SMBA2/HS_UP = 1?
5.您能解释 一下自动模式吗? 如果客户禁用此模式、会产生什么影响、它是否会影响器件的正常运行?
谢谢!