This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:926 IC 输出接口查询。

Guru**** 2551720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/981035/ds90ub926q-q1-query-for-output-interface-of-926-ic

器件型号:DS90UB926Q-Q1

尊敬的 TI:  

我对926 IC 中 LVCMOS 的输出接口有疑问。  

通常、DES IC 具有 CSI、DSI、DP 或 OpenLDI 输出接口。  

但我第一次听说过 LVCMOS 并行输出。  

是否有任何标准?  

或者该接口是由 TI 制造的吗?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    这在 TI 并不是一件新的事情、也不是一件特别的事情。

    您必须听说过"RGB 并行接口"、其中有 R、G、B 和 Hsync + Vsync + Clk 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamzeh、

    感谢您的回复。  

    是的、我听说过"RGB 并行接口"、但我没有使用它构建任何系统的经验。  

    使用"RGB 并行接口"来发送 BT.656格式。 (或者、我知道这是错误的)  

    当然、我在926 IC 中看到了包含 Hsync、Vsync 和 R、G、B 数据的分频信号的数据表。  

    我听说过 OpenLDI 和 LVDS 几次、但是、我对 LVCMOS 和 RGB 并行接口的表达不太满意。  

    我发送了问题帖子、只想检查相关规格。  

    非常感谢