This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TUSB8041A 和 TUSB8041的驱动器功能

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980961/tusb8041a-driver-ability-for-tusb8041a-and-tusb8041

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041、

您好、专家、  

您能否为 TUS8041A 和 TUSB8041提供驱动程序功能。

TUSB8041A 在 相同条件下是否更强?

谢谢、

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    集线器之间的驱动强度相同。  可以使用 USB_R1电阻器来调节 USB 2.0驱动强度。

    此致、

    JMMN