This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:EDP MUX 应用确认

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS213, HD3SS214, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980309/ts3dv642-edp-mux-application-confirm

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: HD3SS213HD3SS214

大家好、

 TS3DV642是否可以用作 eDP 信号的2:1 MUX?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    我在 eDP 应用中使用 TS3DV642时没有发现问题。 对于 eDP 应用、您还可以考虑 HD3SS213或 HD3SS214。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    这是汽车的一项要求。 那么、我们的 Q100器件是否可以满足此要求?

    2:1 eDP MUX、一个通道来自主平台、另一个通道来自外部输入。 输出用于外部面板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    我们正在发布 TS3DV642-Q1、  

    由于这是无源多路复用器、它们是否还需要多路复用器输出端的转接驱动器?

    谢谢

    David