This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:TMP451-Q1热阻

Guru**** 2812285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1, TPD2S703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980166/tpd4e02b04-q1-tmp451-q1-thermal-resistance

器件型号:TPD4E02B04-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD2S703-Q1

您好!

我们正在进行热仿真、需要热性能信息。
请帮助提供以下标有?的材料温度规格

谢谢、

P/N 和说明 热规格(oC) RTH (JC) RTH (JB) RTH (ja) TC TA TJ
TPD4E02B04-Q1 -40 ~+125 125.
TPD2S703-Q1 -40 ~+125 125.

BR

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YJ、

    您能详细说明一下 TC、Ta 和 Tj 的缩写吗? 我不知道它们是什么意思。 对于 Rth (JC)、Rth (JB)和 Rth (ja)、请参阅下表(摘自数据表)。 注意:这仅适用于 TPD4E02B04-Q1。 在提供 TPD4E02B04-Q1的所有信息后、我将把这个主题分配给负责 TPD2S703-Q1的团队。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    下图显示了 TC、TA 和 TJ 的说明、供您参考。

    请帮助提供相关数据。

    谢谢、

    BR

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    看起来图片没有正确贴附。 请使用"插入/编辑媒体"按钮附加图片。

    此致、

    Matt Smith