This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:EDID 与 TDP158

Guru**** 1863120 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP158, SN65DP159, TPD12S016, TPD4E02B04, ESD224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970388/tdp158-edid-with-tdp158

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: SN65DP159TPD12S016TPD4E02B04ESD224

大家好、我有一个与摄像头连接到 FPGA 的设计。 我想向 HDMI 显示器显示摄像头视频。 我正在查看 TDP158、需要知道我是否需要处理 EDID? 器件是否具有嵌入式 EEPROM 来存储 EDID 数据? 这是我的第一个 HDMI 设计。  

谢谢你

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    TDP158是一款转接驱动器、未存储 EDID 数据。 如果 FPGA 是接收器、则需要将 EDID 存储在 FPGA 中。

    摄像头输出是直流耦合 HDMI 还是交流耦合 HDMI?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在连接 SDI 摄像头、使用 LMH1297RTVT 并在 FPGA 上使用 SDI 接收器 IP。 是否有一个网站可以找到 EDID 数据、某种可以生成此 EDID 数据的软件? 3065872。如何读取显示器的 EDID 参数?

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    您是否尝试连接 FPGA HDMI 发送器和 HDMI 监视器? 很抱歉、我以为您正在尝试通过 HDMI 接口连接摄像头和 FPGA。

    如果您尝试连接 FPGA HDMI 发送器和 HDMI 监视器、则显示器中已存在 EDID 信息。 FPGA 必须使用 DDC 总线从监控器读取 EDID。 不同的显示器将具有不同的 EDID、以反映制造商、分辨率等方面的差异 DDC 总线使用与 I2C 总线相同的协议。 因此、FPGA 需要实现 DDC 主功能、以便从监控器读取 EDID。

    谢谢

    David  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    大家好、我一直在寻找具有 HDMI TX 的 Zynq UltraScale+ MPSoC 开发套件、他们正在使用 SN65DP159重定时器。 正如我说过的、我是一个新手、没有你们的意见、看着 Dev Kits、我迷路了。 哪种器件最适合我的工作? 我能否通过仅支持1920x1080p 60Hz 分辨率和计时来简化操作? 是重定时器还是转接驱动器上的 DDC 总线?

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    请您接受我的友谊请求、也许我们可以打电话来回答您的问题吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David 我接受了请求。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    大家好、我认为 SN65DP159 SCL_SRC 和 SDA_SRC 是可读取 DDC 总线的接口。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    TDP158可以监测 DDC 总线(不能进行5V 至.3.3V 电平转换)、也可以在源和接收 DDC 总线之间提供5V 至3.3V 电平转换器功能。  

    当 TDP158提供电平转换功能时、FPGA 在3.3V 时向 TDP158 SDA_SRC 和 SCL_SRC 发出 DDC 读取请求、然后 TDP158电平将读取请求转换为5V、并将请求发送给接收器。 当接收端返回请求的数据时、TDP158会再次将请求的数据从接收端传递到源端。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    大家好、这是我到目前为止拥有的内容。

    e2e.ti.com/.../VIB-21.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    电路原理图

    由于您使用的是 TPD12S016、因此可能需要在主链路上移除 TPD4E05U06QDQARQ1 ESD 保护并在主链路上使用 TPD12S016。

    2.请在输出上添加 HDMI 共模扼流圈

    3.您可以移除 CTL_SDA 和 CTL_SCL 上的 EEPROM、并使用 FPGA I2C 主设备来控制 DP158/159

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    大家好、快速了解一下输出扼流圈。 我在查看 DP159的 EVM、它们在输出差分对上使用扼流圈、但在 DP158的 EVM 上看不到任何扼流圈。 您是否推荐使用 DP158的扼流圈?

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David 、非常感谢。 我要这个。 Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    我会为 DP158和 DP159放置共模扼流圈。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是否提出以下建议:

    我在以下位置找到了该信息:

    现在、我正在搜索共模扼流器件型号。 您可以推荐器件型号吗?

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    对于 ESD、我建议使用 TPD4E02B04。 这个具有比 ESD224更低的线路电容(0.25pF 与0.5pF)、

       

    对于共模扼流圈、您可以参阅 Murata 网站、  

    Murata 选择指南

    我们在 EVM 上使用了 Murata DLW21SN900HQ2L。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 您能否向我发送一个链接、以了解使用 Murata 器件的 EVM。

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    请参阅此链接、  

    原理图的共模扼流圈部分位于第15页。

    谢谢
    David  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢扼流圈的页码。 是否有一组单独的原理图、仅是原理图? 更易于阅读。

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    请参阅随附的原理图。

    e2e.ti.com/.../DP159RSBEVM-REV-B1.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    非常感谢、

    Joe