This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814:TPS25814规格和 BC 1.2未使用问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980612/tps25814-tps25814-spec-and-bc-1-2-unused-questions

器件型号:TPS25814

您好!

客户提出以下问题:

在表8-3中、设置最小电流的目的是什么?

2. 如果不需要 BC 1.2、USB2 D+/D-是否可以保持悬空?

此致、

陈兰迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    在表8-3中、设置最小电流的目的是什么?

    此处的措辞有点棘手、但我们始终设置器件通告的最大电流。 我们正在为最大电流广播选择低值和高值。 这些低电平值称为最小电流、高电平值称为最大电流。  

    从数据表中可以看出:当 CHG_HI 引脚为高电平时、TPS25814会将其电流通告限制为最小电流值。 当引脚为低电平时、通告最大电流。  

    这有道理吗?  

    2. 如果不需要 BC 1.2、USB2 D+/D-是否可以保持悬空?

    是的、您可以将这些值保持为浮动。

    谢谢、

    Emma