This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:SN65HVD1040 CANH 和 CANL 电压

Guru**** 2550290 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980708/sn65hvd1040-sn65hvd1040-canh-and-canl-voltage

器件型号:SN65HVD1040

您好的支持团队、

我们的客户在 SN65HVD1040中有一些问题。

CANH 和 CANL 电压是否可通过外部电路调节?

如果可以、如何调整?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果您在隐性和显性状态期间参考 CAN 引脚的输出电压、则器件本身无法调整这些电压。 SN65HVD1040设计遵循的 ISO 11898-2标准规定了驱动器的这些特性和接收器的阈值。

    话虽如此、CAN 总线上确实可以使用外部电路来限制输出电压。 例如、串联电阻器可用于衰减某些其他器件输入之间产生的差分。 在此应用中、输出是否需要满足一组特定的要求?

    此致、
    Eric Schott