请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1040 您好的支持团队、
我们的客户在 SN65HVD1040中有一些问题。
CANH 和 CANL 电压是否可通过外部电路调节?
如果可以、如何调整?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的支持团队、
我们的客户在 SN65HVD1040中有一些问题。
CANH 和 CANL 电压是否可通过外部电路调节?
如果可以、如何调整?
谢谢!
您好、Roy、
如果您在隐性和显性状态期间参考 CAN 引脚的输出电压、则器件本身无法调整这些电压。 SN65HVD1040设计遵循的 ISO 11898-2标准规定了驱动器的这些特性和接收器的阈值。
话虽如此、CAN 总线上确实可以使用外部电路来限制输出电压。 例如、串联电阻器可用于衰减某些其他器件输入之间产生的差分。 在此应用中、输出是否需要满足一组特定的要求?
此致、
Eric Schott