This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TI 解决方案建议

Guru**** 2956050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980814/tusb8042a-ti-solution-suggestion

器件型号:TUSB8042A

尊敬的团队:

您能帮我们提供一些 TI 合适的解决方案来替代以下竞争对手吗?

我们的客户是市场上排名前三的企业 WLAN 公司、主要 EE 是 AP 路由器、交换机、IP 摄像机。

感谢您的大力支持!

说明

MPN

TI 解决方案

IC、具有2个下行端口的 GL3523-ONY30 USB 3.1 1代集线器控制器、QFN48

GL3523-ONY30

 

IC、GL322-ONYXX、USB 3.1第1代到 SD 3.0存储卡读卡器控制器、QFN48

GL322-ONY04

 

IC、ASM1042A 2端口 USB 3.0 xHCI 1.0版主机控制器、QFN48

ASM1042A-48

 

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接电子邮件处理。

    此致、

    JMMN