This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:连接容性负载时的电源电流

Guru**** 2905500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978918/thvd1452-supply-current-when-a-capacitive-load-is-connected

器件型号:THVD1452

各位专家、您好!

我对 THVD1452的电源电流有疑问。

如果将容性负载连接到输出端、THVD1452的电源电流是否会增大?

我想知道 1000pF 连接到输出时的电源电流。

谢谢、此致、

乌达伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udai、

    简而言之,答案是肯定的。 增加容性负载相当于从器件汲取更多电流。 然而、汲取的电流也取决于器件运行的数据速率。 有关详细信息、请参阅此博客。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    我有两个问题需要计算最大损耗。

    1.您能告诉我 VOD 的最大值吗? (预测:Vdd-3.3V 负载= 54至150 Ω)

    2. 输出引脚上寄生电容的电容。

    谢谢、此致、

    乌达伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udai、

    使用3.3V 电源和150Ohm 负载时、最大 VOD 可能约为3V。 总线引脚上的差分寄生电容值约为20pF。

    此致、

    Hao