This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:在4K@60fps 时观察到干扰。 在4K@30fps 时工作正常

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972715/lmh1297-glitches-are-observed-at-4k-60fps-working-fine-with-4k-30fps

器件型号:LMH1297

尊敬的 TI 团队:

我们将 LMH1297用于使用 Zynq US+ MPSoC 的12G SDI 输出应用。 当我们使用来自 BMD 的12G SDI 至 HDMI 转换 器(Teranex Mini SDI - HDMI 12G)来监控输出时、模块中会发生锁定、达到4K 30fps、我们也能够在监控器中看到输出。 但对于4K@60fps BMD 模块本身不会锁定。 然后、我们尝试将12G SDI 输出连接到 Teranex 标准转换器 AV、我们能够观察到4K 60fps 的输出、但存在大量毛刺脉冲。 我随附了原理图部分、您能回顾一下原理图并帮助我们找到问题吗? 参考时钟为到 GTH 组的148.5MHz 单时钟。

此致、

Vyshnav Krishnan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vyshnav、

    我可以模糊地看到您的原理图。 您似乎在电缆驱动器模式下使用该器件。 在此模式下、使用了 SDI_OUT 75欧姆驱动器。

    设置中的 SDI_IO 也像电缆驱动器一样工作(在引脚模式和电缆驱动器模式下、我们无法关闭此输出)。 但是、该输出不会终止。 此外、我相信您也会通过 OUT0_SEL 启用 OUT0 100欧姆输出、并且该输出不会终止。

    在您的应用中、我希望您将 SDI_IO 用作电缆驱动器、并使用 SDI_OUT_SEL 通过将该引脚悬空来禁用第二个电缆驱动器。 此外、我们应该悬空 OUT0_SEL 以禁用100 Ω 输出。 在这些输出未端接且处于活动状态的情况下、存在高反射。 如果我们能够处理这些问题、看看这是否能解决您 所看到的问题、那将是一件很好的事情。 此外、请向我发送一份原理图的 pdf 副本、以便更具可读性。 我们定期使用59.94或60Hz 帧、但没有遇到此问题。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的快速响应。 使用相同的配置、我们能够在开发平台中获得12G-SDI 输出。 由于 PCB 已经被制造、是否有任何方法来禁用这些信号? (SDI_IO 和 OUT0)我认为通过 I2C 配置可以实现它。 此外、通过调整预加重设置、是否可以调整输出。?  由于这是一个定制项目、我无法共享原理图。 请帮助我们继续。

    谢谢、此致、  

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnav、

    1)。 是的、通过 I2C、您可以控制这些、并关闭 OUT0和 SDI_IO 驱动器或关闭其电源。

    2)。 您可以尝试使用 OUT0_SEL 中的引脚4。 也许您可以运行一个实验并使用一根蓝色导线将这个引脚拉高。 这可能会有所改善。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们尝试关闭 OUT0驱动程序、得到的观察结果相同。

    2.也尝试禁用 SDI_IO 驱动程序。 但没有进行寄存器覆盖。 我们能够读取寄存器值。  

    我们计划控制预加重和压摆率值并进行检查。 您能否建议最佳调优设置或任何其他方法来解决此问题。  

    此致、

    Vyshnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    通过寄存器设置、您应该能够关闭 SDI_IO 驱动程序。 请参阅 LMH1297编程指南。 如果您无法访问此信息、请参阅以下链接以获取此信息:

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=216818∏_no=LMH1297&ref_url=sva_sds_dps

    在默认模式下、默认设置应具有最佳预加重和压摆率。 您可以参阅编程指南以更改其中的一些选项。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们比较了工作板和非工作板上 LMH1297的寄存器集、发现除 VEO 和 HEO 之外、几乎所有寄存器都相似。 下面是观察到的偏差寄存器集和相应的值。

    寄存器名称      默认值      工作      不工作
    0x27 HEO             0x00        0x29          0x32         十进制值/64
                                   0.64          0.78
    0x28 VEO             0x00        0x62           0x6c         十进制值* 3.125 mv
                                   306.35.         337.5

    但是、当我们观察到获得的值时、眼图张开度在非工作电路板中看起来很好。 那么、这是否意味着进入 IC 的信号是正确的、我们需要在输出侧进行调试。? 如果是、我们需要注意哪些参数以及所有参数。?

    谢谢、此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    我同意您的评估。 非工作单元的眼图张开度似乎更好。 请确保 CDR 在两种情况下都锁定。  

    鉴于您的意见、我会考虑对输出进行去加重。 您可能希望减少或不使用去加重功能。 如果您有示波器、则可以监控接收器侧的100欧姆输出波形。 此外、如果可能、更改接收器、因为连接到非工作单元的100欧姆输出的接收器可能存在问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们观察到 CDR 在这两种情况下都被锁定。  

    无法进行去加重检查、因为我们使用 Teranex mini SDI - HDMI 12G 器件进行测试。 该模块将处理12G SDI 输出信号。

    目前、我们通过更改几个设置来调整 IC 来进行测试。 我请您查看观察结果、并在我们完成后为我们提供帮助。

    根据电流观察结果、我们能否得出 FPGA 到 IC 的输入正确的结论...? 如何验证 IC 的输入是否正常且无干扰。  

    谢谢、此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    请仔细查看我们迄今获得的测试观察结果。 在所有情况下、我们都将收到12G SDI 输出的毛刺脉冲。 在某些情况下、它似乎更多。

    对于测试用例15、16、17和18、我们得到的干扰更少。 还建议任何解决此问题的方法。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    在所有测试中、您都使用了4K@60fps 的 BMD。 除了 BMD 之外、您碰巧还有其他供应商提供的另一台显示器或12G SDI 摄像头吗?

    我认为这可能是与 BMD 12G SDI @ 60fps 的兼容性问题。 您可以尝试另一个 SDI 接收器部件吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    当我们将 IC 限制为仅锁定12G SDI 输入时、锁定 LED 仅在12G SDI 模式下正常发光。 这使我们能够检查 SDI 连接器的信号引脚的额外长度是否用作存根。 PCB 厚度为2mm、连接器引脚长度为3.1mm。 由于信号在顶部布线、因此残桩将为118mil。

    因此、我们将连接器引脚切割1.5mm 并进行安装。 目前、我们能够在两个 BMD 模块上正确获得12G SDI 的输出、而不会出现任何毛刺脉冲。 我要感谢你的持续支持。

    我还有一个问题、即 LMH1297 IC 能否检测与其连接的监视器支持的分辨率(接收设备功能)。 ? 我们可以读取并找到该信息的任何寄存器。 ?

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    很高兴您能够找到问题的根本原因。 在12G SDI 上、我们使用表面贴装 BNC。 另外、我们也使用过穿孔 BNC、但我们应该将器件与 BNC 引脚放在同一侧以避免残桩- 此外、必须小心地进行 BNC 反焊盘操作、以确保不会产生负面的副作用。 通常、您的 BNC 供应商会为您提供 PCB 布局和防焊盘。

    与您的问题相关、LMH1297可以检测数据速率、但不能检测分辨率。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    因此、我们无法通过了解所连接的监视器的功能来切换输出。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    您的理解是正确的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢您的支持和指导。

    此致、

    Vyshnav Krishnan