This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:与其他使用静态偏移的器件耦合

Guru**** 2928360 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980524/tca9800-coupling-with-other-device-which-uses-static-offset

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件:PCA9517

您好!

在我的应用中、我需要将电压电平从3V3转换为1V8的 TCA9800连接到使用静态偏移的 I2C 总线差分扩展器。 扩展器的单端侧的行为类似于 PCA9517的 B 侧。 我附上这项计划,使其更为清晰。

是否可以将 TCA9800的 A 侧与扩展器的单端侧(等于 PCA9517的 B 侧)连接?

这意味着我必须将 TCA9800的 B 侧与两个传感器(I2C 从器件)连接、这两个传感器的电压为1V8 (VCCb=1V8)、而 A 侧的电压为 VCCa=3V3。 此解决方案是否可行?

在这些条件下、每个从器件能够吸收至少 ICL 是否足够?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 侧与此类扩展器兼容。 (只有 B 侧不是。)

    两侧均可在任何电压下运行。

    所有与 μ I²C 兼容的器件将能够接收 IILC。

    这将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将在接下来的几天内实施该电路。

    我希望我不需要再回到您的问题上。