This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:仅适用于 USB3应用的 GPIO 配置控制

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980618/tusb1044-gpio-configuration-control-for-usb3-only-application

器件型号:TUSB1044

大家好、

对于仅 USB3源端应用、应使用以下哪种 GPIO 配置? 唯一的区别是 DIR1、我不确定它是否仅用于 USB3应用。

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    请参阅 TUSB1044数据表的表2 -> 单端口 USB 3.1 -无触发器或 单端口 USB 3.1 -触发器、然后您可以在拉电流和灌电流设计之间进行选择。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    快照丢失了、因此我的问题可能不清楚。 我的问题是、使用"USB + DP 交替模式"或"USB +自定义交替模式"是否重要?

    谢谢。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    DI[0:1]仅用于选择 DP 交替模式和自定义交替模式。 由于这仅是 USB、因此 DIR 无关紧要。 您可以使用任一配置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!

    罗伊