This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART 电池短路保护 IC

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980213/uart-short-to-battery-protection-ic

主题中讨论的其他器件:TPS25947

团队、

我们正在寻找一种保护方法或设备,以便在电池短路(12V)的情况下保护可耐受5V 电压的 UART 总线。

您是否可以为我寻找合适的解决方案?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的支持!  

    我们在3月发布了新器件 TPS25947、预览版可在网上获取。 它具有真正的反向电流阻断功能、可在输出端施加12V 电压时快速关闭器件、从而隔离该器件输入引脚上的5V UART 总线。

    有关 更多详细信息、请参阅数据表的第8.3.7节"反向电流保护"。 数据表链接:

    请告诉我任何其他问题。

    此致  

    Kunal Goel