This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335:扩展寄存器读取与写入。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8335, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976582/lm8335-extended-register-read-write

器件型号:LM8335
主题中讨论的其他器件: TCA6408A

你好

LM8335是否支持扩展寄存器读取和写入?

 如果有、如何使用?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    感谢您将此问题提交给 E2E。 数据表的第9页引用并解释了扩展寄存器写入功能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的反馈。

     LM8335是否 支持扩展寄存器读取?

    您能否为扩展寄存器读取功能提供参考和示例?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、  

    LM8335不支持读取访问、因此仅支持扩展写入。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想检查 LM8335是否支持寄存器写入/读取功能、而不是扩展寄存器读取。

    您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕良伟

    LM8335支持寄存器写入和扩展寄存器写入、但不支持寄存器读取。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、感谢您的回复。

    如果 LM8335不支持寄存器读取、是否有其他支持扩展寄存器写入、寄存器写入/读取的器件、我们可以购买 EVB?

    这将对我大有帮助。

    提前感谢。

    吕志伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕孝端、您好。

    您的设计似乎需要能够读取和写入寄存器。 我们没有引脚对引脚兼容的器件也提供这些功能、因此我想知道您最好推荐合适的器件所需的其他要求。  

    • 此设计需要多少个 I/O?
    • 此设计需要可读输入还是仅需要可配置输出?
    • 是否有特定的封装要求?

    一般而言、我建议将 TCA6408A 用作8位 I2C I/O 扩展器。 该器 件支持对其寄存器进行读取和写入(写入以使输入状态寄存器无效)、并且可在与 LM8335相同的电源电压范围内运行。  

    我建议您查看我们的 I/O 扩展器产品页面。 在这里、您可以按顺序浏览我们的器件、以查找满足您需求的器件。 如果您对数据表中找不到的任何器件有具体问题、可以在此处询问。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕良伟

    您能更详细地阐述一下需要什么吗? 我们没有其他具有扩展寄存器写入或读取功能的通用 IO 扩展器器件、但我们有一些具有有限扩展寄存器写入和读取功能的 I2C IO 扩展器。

    此致、