This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:基本模式下的 INTpin

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980507/dp83826i-intpin-in-basic-mode

器件型号:DP83826I

大家好、

我的客户选择了基本模式。

数据表中对 INT 引脚的描述是否正确?

在基本模式下、引脚21分配给 INT。

我知道 INT 是输出。

在增强模式下、PHYSCR 寄存器[bit0]可设置为输出。

 1h = INTR/PWRDN 是中断输出

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    正确、该引脚应标记为 IO。 这将在数据表的下一修订版中进行更新。

    谢谢、

    Nikhil