This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83实现

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, TXB0108, TPS65101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980503/sn65dsi83-sn65dsi83-implementation

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: TXB0108TPS65101DSI 调谐器

您好!  

我是这个论坛的新员工、以前在工作中直接与应用工程师合作、但似乎无法与我的任何旧联系人联系。 无论如何、我已经开始为从 MIPI 接口到 LVDS 显示屏的显示适配器捕获新的原理图。 SN65DSI83似乎是我所需要的完美搭档。  

我想知道 TI 的人员是否可以在进入布局阶段之前帮助我查看原理图、以便我有更好的机会成功使用此 IC。 我还使用 TXB0108进行电平转换、因为我的源电压为3.3V、电桥使用1.8V 电源。  

我已将与此功能相关的2个页面插入此消息中。 (其他页面主要是用于电源定序的连接器和 TPS65101)

如果有任何反馈、我们将不胜感激。  

Fred Jutras

e2e.ti.com/.../RCAD_5F00_7InchesDisplayAdapter_5F00_R01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您的原理图看起来不错-我对此没有反馈。

    完成原理图/布局并启动系统后、您可以使用 DSI 调谐器并参考此视频来帮助配置器件寄存器: https://training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-single-link-lvds-operation 

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:  

    感谢您的反馈。 我已经阅读过有关 DSI 调谐器的信息、并且计划在我们准备好硬件时使用它。 如果届时有更多问题、我将与您联系。  

    祝你度过美好的一天

    Fred