This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:TUSB8042和 TUSB8041之间的差异

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB8041, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980341/tusb8042-difference-between-tusb8042-and-tusb8041

器件型号:TUSB8042
主题中讨论的其他器件: TUSB8041、

大家好、

我想知道 TUSB8042和 TUSB8041之间的区别是什么。 我的客户刚刚询问"USB 集线器1至4是 USB 3.1 gen1"。 我应该向他们推荐哪一个? 以及如何在 USB 集线器上提出建议? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    请参阅以下文档了解集线器系列差异:

    我建议使用最新的4端口集线器 TUSB8042A。

    此致、

    JMMN