This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:关于在拉电流5V/3A 和灌电流5V/0.9A 功能下运行

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-C-PD-DUO-EVM, TPS65981, TIDA-050012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972845/tps65987d-about-operation-at-source-5v-3a-and-sink-5v-0-9a-capabilities

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987EVMUSB-C-PD-DUO-EVMTPS65981TIDA-050012TPS65987

大家好、

 

我们将在以下条件(Case1和 CASE2)下评估 TPS65987DDH。

在 S200 (仅提供5V 灌电流能力)或星型上升时序下、Case1和 CASE2的行为不同。

(如果 S201/2/3、Case1和 CASE2的行为相同。)

我们想知道这个原因。

 

--------

TPS65987EVM (拉电流)*=> USB-C-PD-DUO-EVM 接收板*=>虚拟负载(大约1.6A)

* EVM 是默认设置。

 

行为:

-如果 S200/1/2/3和启动时序、TPS65987EVM 可在虚拟负载为1.6A 时为 EVM 接收板提供 VBUS=5V 电源

 

我们的开发源板**=> USB-C-PD-DUO-EVM 接收板*=>虚拟负载(大约1.6A)

*EVM 是默认设置。

** TIDA-050012 TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义6.1源板的原始视图值设置。

 

行为:

如果 S200或启动计时,我们的开发源板在虚拟负载为1.6A 时无法提供 VBUS=5V (因此,接收板上的 VBU LED 闪烁)

但是、如果虚拟负载关闭(从1.6A 到0A)、则可以提供 VBUS=5V (VBUS LED 在接收板上亮起)。

 

-如果 S201/2/3、TPS65987EVM 可在虚拟负载为1.6A 时为 EVM 接收板提供 VBUS=5V 电源

 

然后、Case1和 CASE2的拉电流和灌电流能力为以下条件(相同条件)。

源:5V/3A

灌电流:

S200和启动时序      5V/0.9A

S201                                      5V/3A、9V/3A

S202                                      5V/3A、9V/3A、15V/3A

S203                                      5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A

--------

 

我有三个问题。

 

[第1季度]

我想、如果 S200被压入 EVM 接收板、则接收能力仅为5V/0.9A (因此我无法设置1.5A 和3A 以及其他电流)。

因为、我只读取5V/0.9A 的灌电流能力。

我的理解是否正确?

 

[第2季度]

我猜、级联1的拉电流和灌电流能力不同、因此 EVM 拉电流板限制为5V/0.9A。

但是、EVM 源板可以在案例1处提供5V/1.6A (超过3A)。

(拉电流能力为5V/3A、灌电流能力为5V/0.9A (S200被推送))

这是正确的操作吗?

 

[第3季度]

我们的开发源板无法在案例2中提供5V/1.6A。

(拉电流能力为5V/3A、灌电流能力为5V/0.9A (S200被推送))

因此、我想知道为什么这种行为与案例1不同。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的隐藏:

    我将于明天在实验室中对此进行测试。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢 您的支持。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的隐藏:

    您似乎需要修改源板。 使用默认的 TPS65987DDH 接收板项目对接收板进行编程时、请按如下所示修改工作电流。

    我测试了灌电流为3A 时的5V 电压

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike-San、

     

    感谢您的支持。

     

    ----

    [第1季度]

    我想如果拉电流和灌电流能力不同,拉电流板就不能提供目标电源。

    例如:

    -如果拉电流能力为5V/3A、灌电流能力为5V/0.9A、拉电流板电源为5V/0.9A。

    -如果拉电流能力为5V/3A、灌电流能力为5V/3.0A、拉电流板电源为5V/3.0A。

     

    我的理解是否正确?

    ----

     

    [第2季度]

    我知道您的测试条件如下、S200被压入 EVM 接收板。

    因此,TPS65987EVM (拉电流)无法提供5V/3A 电流,因此可以提供5V/0.9A 电流。

    但是、如果您更改了灌电流能力(5V/0.9A=>5V/3A)、TPS65987EVM (拉电流)可以提供5V/3A。

    我的理解是否正确?

     

    TPS65987EVM (拉电流)*=> USB-C-PD-DUO-EVM 接收板*=>虚拟负载(大约1.6A)

    * EVM 是默认设置。

    ----

     

    [第3季度]

    感谢您的评论。

    >使用默认的 TPS65987DDH 接收板项目对接收板进行编程时,请按如下所示修改工作电流。

     

    我知道我必须修改灌电流能力(5V/0.9A => 5V/3A)。

    我的理解是否正确?

     

    灌电流:S200和启动时序      5V/0.9A => 5V/3A (修改)

    S201                                      5V/3A、9V/3A

    S202                                      5V/3A、9V/3A、15V/3A

    S203                                      5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A

    ----

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的隐藏:

    Q1:拉电流板将为灌电流和拉电流共享的每个电压提供最高的功率能力。 因此、如果拉电流为5V/3A、灌电流为5V/0.9A、则仅提供0.9A 电流。

    Q2:更改灌电流能力将允许3A 电流。

    Q3:进行以下更改以实现此更改。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解决、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢您的始终如一的支持。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

     

    很抱歉多次与您联系。

    我们将在以下条件下评估 TPS65987。

    我知道、如果拉电流能力为5V/3A、灌电流能力为5V/0.9A、拉电流板将提供5V/0.9A。

    但是、我们的评估结果是、源板 可以提供5V/1.6A (超过0.9A)。

    这是正确的行为吗?

     

    TPS65987EVM (拉电流)*=> USB-C-PD-DUO-EVM 接收板*=>虚拟负载(大约1.6A)

    * EVM 是默认设置。

     


     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的隐藏:

    您的工作电流范围为0.9A 至3.0A、因此可支持1.6A。所选工作电流确实为0.9A、但最大值为3.0A

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏