主题中讨论的其他器件:TPS65987EVM、 USB-C-PD-DUO-EVM、 TPS65981、 TIDA-050012、 TPS65987
大家好、
我们将在以下条件(Case1和 CASE2)下评估 TPS65987DDH。
在 S200 (仅提供5V 灌电流能力)或星型上升时序下、Case1和 CASE2的行为不同。
(如果 S201/2/3、Case1和 CASE2的行为相同。)
我们想知道这个原因。
--------
TPS65987EVM (拉电流)*=> USB-C-PD-DUO-EVM 接收板*=>虚拟负载(大约1.6A)
* EVM 是默认设置。
行为:
-如果 S200/1/2/3和启动时序、TPS65987EVM 可在虚拟负载为1.6A 时为 EVM 接收板提供 VBUS=5V 电源
我们的开发源板**=> USB-C-PD-DUO-EVM 接收板*=>虚拟负载(大约1.6A)
*EVM 是默认设置。
** TIDA-050012 TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义6.1源板的原始视图值设置。
行为:
如果 S200或启动计时,我们的开发源板在虚拟负载为1.6A 时无法提供 VBUS=5V (因此,接收板上的 VBU LED 闪烁)
但是、如果虚拟负载关闭(从1.6A 到0A)、则可以提供 VBUS=5V (VBUS LED 在接收板上亮起)。
-如果 S201/2/3、TPS65987EVM 可在虚拟负载为1.6A 时为 EVM 接收板提供 VBUS=5V 电源
然后、Case1和 CASE2的拉电流和灌电流能力为以下条件(相同条件)。
源:5V/3A
灌电流:
S200和启动时序 5V/0.9A
S201 5V/3A、9V/3A
S202 5V/3A、9V/3A、15V/3A
S203 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A
--------
我有三个问题。
[第1季度]
我想、如果 S200被压入 EVM 接收板、则接收能力仅为5V/0.9A (因此我无法设置1.5A 和3A 以及其他电流)。
因为、我只读取5V/0.9A 的灌电流能力。
我的理解是否正确?
[第2季度]
我猜、级联1的拉电流和灌电流能力不同、因此 EVM 拉电流板限制为5V/0.9A。
但是、EVM 源板可以在案例1处提供5V/1.6A (超过3A)。
(拉电流能力为5V/3A、灌电流能力为5V/0.9A (S200被推送))
这是正确的操作吗?
[第3季度]
我们的开发源板无法在案例2中提供5V/1.6A。
(拉电流能力为5V/3A、灌电流能力为5V/0.9A (S200被推送))
因此、我想知道为什么这种行为与案例1不同。
如果您有任何疑虑、请告知我们吗?
此致、
隐藏