This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221:EMI 问题/其他推荐器件

Guru**** 2864870 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977345/tlk1221-emi-issue-other-recommended-device

器件型号:TLK1221

您好、专家、  

我的客户在 TLK1221中遇到 EMI 问题。

EMI 噪声频率:50MHz、150MHz、250MHz、... 850MHz (100MHz 步长)

您能否就降低 EMI 噪声的方法提出建议?

此外、您能否告诉我您推荐 用于降低 EMI 的器件?

数据传输时钟:50MHz~100MHz
并行端数据:9位
串行端数据:一对差分信号
如果可能、收发器(收发器/接收器)
如果可能、支持 SSCG 功能
可选择差分输出电压
封装尺寸为7mm 正方形或更小(如果可能)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。  您似乎有一个50MHz 的信号导致 EMI (以及50MHz 的奇次谐波)。  您能帮助我们更好地了解50MHz EMI 的来源吗?  如果您禁用 TLK1221、50MHz EMI 是否仍然存在?  此外、您是否碰巧知道恢复时钟的频率。  这应该在 RBC0上测量。

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller:

     

    感谢你的答复。

    当 TLK1221被禁用时、不会观察到50MHz EMI。

    RBC0的频率为100MHz。

    一米长的 STP 电缆用于通信。

    TLK1221对串行输出 TX 的频谱分析与 EMI 的频率相匹配。

    我们认为 TX 太强了。

    我们认为可以通过调整差分电压的振幅来降低 EMI。

    如果您对用于该目的的其他电路有任何了解、这将会有所帮助。

     

    谢谢、

     

    Muk 的客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk 的客户、

    我不知道会降低 TX 差分电压振幅的任何器件设置。

    听起来您可能会遇到系统级问题。  可能有必要研究如何改善电路的屏蔽。  另一个需要考虑的问题是移除 STP 电缆、终止连接、并了解这对 EMI 的影响。

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Miller:

    当我们检查确认数据时、我们发现代码被偏置。

    通过对数据进行扰频、我们能够确认频谱分析结果中的峰值较少。

    此外、可以通过在 TX 信号中添加串联电阻来调节差分信号的振幅。

    我们想就此采取措施一次。

    感谢你的建议。

    Muk 的客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk 的客户、

    很高兴您能够通过更改数据模式并插入 TX 串联电阻器来在该问题上取得进展。

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师