主题中讨论的其他部件:DP83869、 DP83867CS
您好!
我有 DP83869HMEVM、希望进入 SGMII 模式。 我已经按照第4.2节中的说明放置了 SMA 连接器并将其移除
之后、我想知道如何根据表2将#2放入 EVM 应用。
我的最终目标是连接到背对背 SGMII。 我将会到达那里、但我想知道如何首先将 PHY 设置为 SGMII 2模式。 谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有 DP83869HMEVM、希望进入 SGMII 模式。 我已经按照第4.2节中的说明放置了 SMA 连接器并将其移除
之后、我想知道如何根据表2将#2放入 EVM 应用。
我的最终目标是连接到背对背 SGMII。 我将会到达那里、但我想知道如何首先将 PHY 设置为 SGMII 2模式。 谢谢、
您好、Lu、
您可以使用 DP83869数据表第9.4.8节中显示的以下寄存器配置将 PHY 置于 SGMII 至铜线模式:
配置寄存器0x01DF=0x0006后、执行以下操作。
•将0x1140写入寄存器0x0000
•将0x5048写入寄存器0x0010
•将0x0B00写入寄存器0x0009
•将0x1140写入寄存器0x0C00
•将0x4000写入寄存器0x001F
此致、
Justin