This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII 模式下的 DP83869HMEVM

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974136/dp83869hm-dp83869hmevm-in-sgmii-mode

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他部件:DP83869DP83867CS

您好!

 我有 DP83869HMEVM、希望进入 SGMII 模式。 我已经按照第4.2节中的说明放置了 SMA 连接器并将其移除

之后、我想知道如何根据表2将#2放入 EVM 应用。

我的最终目标是连接到背对背 SGMII。 我将会到达那里、但我想知道如何首先将 PHY 设置为 SGMII 2模式。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    您可以使用 DP83869数据表第9.4.8节中显示的以下寄存器配置将 PHY 置于 SGMII 至铜线模式:

    配置寄存器0x01DF=0x0006后、执行以下操作。

    •将0x1140写入寄存器0x0000

    •将0x5048写入寄存器0x0010

    •将0x0B00写入寄存器0x0009

    •将0x1140写入寄存器0x0C00

    •将0x4000写入寄存器0x001F

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

     谢谢你。 我能够写入寄存器。 最后、下面是我要测试的内容。 我想确保 SGMII 至铜线模式是以下应用的正确配置。

    基本上、SGMII 数据通过 TX 和 RX 差分线路进行传输、并在另一端接收 交换 TX 和 RX。 如果我需要配置其他寄存器、请告诉我。 预期速度为100Mbps。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统图随附。 不确定您是否可以从我之前的消息中看到它。

    感谢 again.e2e.ti.com/.../sgmii_5F00_block_5F00_diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Justin 目前正在度假。 我们预计下周左右会收到回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

     希望你有一个很棒的假期 我尝试根据系统图连接2台 PC、但无法正常工作。 我注意 到的一件事是、在下电上电后、寄存器0x0009会一直返回到0x0300而不是0x0B00。 不确定这是否是问题。 如果您有时间查看我的系统、请告诉我、并告诉我您的想法。 我们有一位客户正在等待概念验证结果。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inya、

    在每次复位或下电上电后、必须写入寄存器。 在保持非默认寄存器设置的同时、写入寄存器0x001F=4000将执行一个硬件重启来重新启动 PHY。

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

     2个 EVB 通过 SGMII 进行通信。 感谢您的评论和澄清。 我想向您介绍一下生产和信号级别。 对于生产电路板、我如何配置它以便它在加电后立即进入 SGMII 模式。 如果可能、我希望避免 MCU 写入寄存器。 是否有可在生产板上永久设置的电阻器配置? 此外、如果我想补偿较长的导线、是否有办法提高 SGMII 信号电平等。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inya、

    是的、DP83869HM 数据表的表12提供了可设置为将 PHY 引导至 SGMII 至铜缆模式的自举配置。

    DP83869上没有增加 SGMII 输出摆幅的设置。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 由于 成本原因、我想使用 DP83867CS。  在 DP83867CS 中、我没有看到任何 SGMII 到铜模式的问题、除非您知道我不知道的情况。 如果您发现任何潜在的差异、请告诉我。  

     我是否有办法提交原理图供审核。 我想确保自举电阻器配置正确。 谢谢、

    LU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inya、

    DP83867还可以支持 SGMII 至 Copper 操作、我在为您的应用选择该器件时没有发现任何问题。 我建议创建一个新的主题、以解决在原理图准备就绪时有关搭接的自举选择和具体问题。

    此致、
    Justin