请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DPHY440SS This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以使用 VSADJ_CFG0来控制 DB HS 发送器的输出电压摆幅以及 LP TX 上升和下降时间。 引脚状态在 RSTn 的上升沿被采样。 有关基于该引脚和 PRE_CFG1采样状态的电压摆幅设置的详细信息、请参阅表3。
根据 PRE_CFG1采样状态、VIL = 200mV 或220mV。
VIM = 200mV 典型值
VIH = 220mV (典型值)
谢谢
David