This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:通信错误

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3085E, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977308/sn65lbc184-communication-error

器件型号:SN65LBC184
主题中讨论的其他器件:SN65HVD3085E

各位专家、您好!

我的客户遇到通信错误。 客户正在 SN65LBC184和 SN65HVD3085E 之间进行连接。 他提到、如果安装了端接电阻器、则会发生通信错误。 请检查原理图和波形吗? 如果您发现问题、请告诉我如何解决此错误。 此外、SN65LBC184 A/B 引脚上还需要外部失效防护电路? 这种现象似乎发生在 SN65LBC184 DE 变为高电平到低电平转换之后。 (我认为 SN65LVC184 A/B 引脚变为高阻态。)

https://tidrive.itg.ti.com/a/UI4-C9yOPhdCjj4R/99142c11-7699-42ad-b85d-1909a00a2abb?l

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    原理图对我来说很好。 不过、波形令人困惑。 我不确定总线电压为什么会随着 D 的升高而切换。 您能否检查 HVD3085E 的状态以确保它没有驱动总线? 另一种检查方法是断开 HVD3085E、同时保持端接和上拉/下拉并比较波形。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    很抱歉耽误你的回答。 客户尝试将器件从 SN65LBC184更改为 SN65HVD3085E。 请确认随附的测试结果、并提供您的意见?
    [问题]
    1.这是权变措施吗?
    2.请就客户测量结果给出您的意见。

    https://tidrive.itg.ti.com/a/CmZSl4ZmUoUYZlKN/58baa5fe-9aee-4571-ad9b-06dd2401fa39?l

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    这可能是一种权变措施、但我建议我们再做一些实验。 BTW、是否可以使用  差分总线电压(TRD+/node1 - TRD-)绘制节点4、7? 在总线稳定之前、通信开关侧看起来是这样的。 是否可以在4和7之间增加一些延迟、以便  总线电压有时间被端接拉在一起? 然后、我们可以查看 SN65LBC184在转换中是否仍然存在问题、以及 SN65HVD3085E 是否解决了这个问题。 谢谢、

    Hao