This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:θjc Ω 和 TJ (最大值)

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974552/tca6418e-jc-and-tj-max

器件型号:TCA6418E

您好!

   TCA6418EYFPR 的 θjc Ω 和 TJ (最大值)是多少?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    我可以针对 TCA6418E 提出一个热特性请求、但是如果能够实现这些特性、通常需要几周的时间才能收到。 我将在三周内跟进我收到的结果。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny、

     

    感谢您处理此请求。

    我期待在三周内收到一些更新。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    感谢您对此的耐心等待。 您的查询结果如下。

    TCA6418EYFPR 的热分析

    参数 和功能
    RθJA Ω-高 K 结至环境热阻 64.4. °C/W
    RθJC Ω(顶部) 结至外壳(顶部)热阻 0.4. °C/W
    RθJB μ A 结至电路板热阻 14.1. °C/W
    ΨJT μ A 结至顶部特征参数 0.2. °C/W
    ΨJB μ A 结至电路板特征参数 14.0 °C/W
    RθJC (机器人) 结至外壳(底部)热阻 不适用 °C/W

    根据数据表、TCA6418E 的自然通风工作温度范围为-40°C 至+85°C、而器件的存储温度范围为-65°C 至+150°C

    最棒的

    Danny