This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306的上升时间

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972285/pca9306-rise-time-for-pca9306

器件型号:PCA9306

大家好、

我的客户在使用此器件时遇到以下问题

他们观察到、进出 PCA9306 的上升时间分别为3us 和250ns。

和上拉电阻分别为4.75k 和0.47k。 因此、它们将输入侧的上拉值更改为2k、这种上升时间减少到700ns、并且随着这种输出的上升时间更改为170ns。

因此、他们希望了解这 是预期行为、还是 IN 和 OUT 处的上拉电阻变化不应相互影响。

所附是它们捕获的波形

e2e.ti.com/.../PEX.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是无源开关。 在0V 和 VREF1之间的电压下、开关闭合、两个引脚通过特定电阻(这意味着两个上拉电阻器并行工作)进行连接。 在较高的电压下、开关断开、另一个引脚的电压仅由其上拉电阻器决定。

    另请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在以上回复后、请参阅以下客户查询:

    关于 PAC9306的两个问题

      1. 更改输入侧( A 侧3.3V)的上拉电阻值是否会对输出信号(B 侧 1.8V)的上升时间产生任何影响,反之亦然?
      1. 如果是,请检查所附的波形,并确认它们是否正确(请建议是否进行任何更改)。

     

    注意:I2C 工作频率为100KHz。

    e2e.ti.com/.../0513.WAVEFORMS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    a)技术上是肯定的、因为导通 FET 将在1侧和2侧之间短路、直到栅源电压超过 VG-Vth。 之后、两侧被视为单独的。 当您比较不同的上拉电阻值时、导通 FET 的"闭合/短路"期间的实际计时差异可能为低两位数纳秒。 您将看到的更大影响是、当导通 FET 处于线性运行区域时、由于您将两个上拉电阻视为并联电阻器、因此 VOL 会随着上拉电阻的降低而升高、从而导致外部驱动器的 IOL 升高。

    b)对于 I2C/SMBus、100kHz 或更低频率下允许的最大上升时间为从70%到30%测量的1000ns。 我建议只检查最坏情况下的上拉电阻波形、并验证信号是否与此相符。

    -Bobby