This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232-EP:IC 在使用 RS232时通过将其连接到 PC 发生故障

Guru**** 2931890 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974863/max3232-ep-ic-is-failing-when-using-rs232-by-connecting-it-to-pc

器件型号:MAX3232-EP
主题中讨论的其他器件:MAX3232

大家好、

我在 我们的设计中使用的是 MAX3232MPWREP RS232收发器。 随附了相同的原理图。

收发器在我们工作时发生了3次故障、方法是将其连接到 PC USB 端口(通过 USB 连接到串行转换器 MOXA)。 此外、一次 USB 转串行转换器发生故障

保护电路也在我们的电路中实现、如下面附加的文件所示。

有人可以解决我的问题吗? 为什么收发器 IC 出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您将 MAX3232连接到 PC (或更具体地说是转换器)时、器件是否已通电? 器件和转换器如何接地? 是否存在任何电位差? 您能否详细介绍故障器件、例如哪个引脚发生故障、故障引脚的阻抗是多少等? BTW、您还能提供外部电容(C82、C83、C89、C91、C93)的额定电压吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    1.是的、当我们通过 MOXA USB 转串行转换器将 MAX3232连接到 PC 时、器件已通电。

    在转换器的串行端口侧、接地引脚连接到 MAX3232收发器的接地端。  

      转换器的 USB 端直接连接到 PC。

    3.电势差? 我认为不是

    4.针脚11、12、13 14出现故障。 我不知道7、8、9、10、因为我们不使用。 如何测量故障引脚的阻抗?

    所有外部电容器的额定电压为16V。

    请告诉我进一步澄清、并帮助我找出并解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障发生的频率如何? 是否可以在 MAX3232和 PC 接地的情况下进行测试? 如果先进行连接、然后为设备通电、是否有帮助? 您可以使用万用表来测量从引脚到 Vcc/接地的阻抗、并将结果与良好单元的阻抗进行比较。  在我看来 、器件因过流或过压而损坏。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.故障大约在4-5天内发生一次。 总共3个 IC 出现故障。

    2. MX3232和 PC 接地均已连接

    3.如果您进行连接,然后又通电,则情况相同。

    4.  

    5.是的,我感觉是一样的。 但电路板中的其他 IC 和电路未损坏/发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我稍后将在测量后分享阻抗详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享 MOXA 转换器的模型? 我将查看它。

    当我重新查看原理图时、我注意到应用了 SMBJ36CA。 有什么原因吗?  RX 输入的绝对最大值为+/-25V、TX +/-13.2V。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1. Moxa Uport 1110 USB 转串行转换器

    SMBJ36CA  用于瞬态保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的信息。 在小保险丝的数据表中、SMBJ36CA 开始在40V 左右断开、最大钳位电压为58.1V、远高于 MAX3232的绝对最大值 在瞬态事件中、恐怕二极管无法为 IC 提供任何保护。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    这是否是 IC 故障的唯一原因?  

    因为在没有 ATE (自动测试设备)的情况下测试我们的电路板时、我们发现 IC 问题已存在6个月以上。

    但我们开始使用 ATE 进行测试、我们发现 IC 在一个月内出现3次故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    除了之前的答复之外、您能否通过考虑 MAX3232 IC 的绝对最大工作条件、为 Rx 和 Tx 线路建议合适的 TVS 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管 是目前为止最可疑的地方。  对于 TX、您可以考虑 SMBJ8.0CA;对于 RX、您可以考虑 SMBJ20CA。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    您的意思是说、可能不需要二极管?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件在应用中不受 ESD 冲击的影响、则可能不需要二极管。

    此致、

    Hao