This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:终止电阻器处理

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/980406/ds90lv001-terminating-resistor-processing

器件型号:DS90LV001

大家好、团队、

我收到了客户关于 DS90LV001端接电阻器的问题。

  • "输入差分信号引脚"是否需要端接电阻器(100Ω Ω)?

从数据表(DS101338-05-JP)第7页的"电缆中继器应用"和"LVDS001EVK 修订版本1.0 (LVDS001EVK/DOC)"图中、他们认为有必要这样做。 但是、没有明确的说明(包括它是否包含在 IC 中)。

我希望获得有关如何处理它的建议。

关于、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    是的、输入端需要端接电阻器。 它应与传输线路的特性阻抗(90Ω Ω 至110Ω Ω)匹配。

    此致、

    I.K.