This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F003:高频下的 SD 接口故障(SDR104模式)

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978004/tpd6f003-sd-interface-failures-on-high-frequencies-sdr104-mode

器件型号:TPD6F003

您好!

我们使用 TPD6F003为 microSD 接口提供 ESD 保护、如以下原理图所示。


该接口在低 SD 速度模式(时钟50MHz)下工作正常、但它开始出现高速模式(~132MHz)问题。 在这样的频率下、某些微 SD 无法完成调优。

将 TPD6F003替换为短路后、该接口在高频下也能按预期正常工作。 数据表指出、该器件应可维持高达200MHz 的频率。

这个 p/n 是否在高频 SD 模式(例如 SDR104)上进行了测试? 如果是、我们在 PCB 布线中是否需要特别注意任何事项?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrej:

    SD1_CLK_R 线路上的电阻值是多少?

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    SD1_CLK 线路上 R54的电阻为22欧姆。

    谢谢

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrej:

    您可以尝试移除该22欧姆电阻器、因为它会导致信号衰减。 但是、如果信号是方波、则截止频率将会更低、因为与常规正弦波相比、方波中的谐波数量会增加。  

    我还运行了一个仿真、以分别在50MHz 和132MHz 下确认这一点。

    50 MHz

    132 MHz

    我不确定您的信号到底是什么样的、因此这是我的最佳近似值。 首先尝试拆下22欧姆电阻器。 如果这不起作用、我们可能需要考虑将器件替换为非 EMI 滤波器 ESD 器件。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    遗憾的是、绕过 R54并不能解决问题。

    此致

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrej:

    我们正在研究如何解决这个问题。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrej:

    如果移除22欧姆电阻器后 microSD 无法在~132MHz 下完成调谐、则 添加到电路板寄生效应的 TPD6F003的19pF 电容会使信号失真到阻止调谐正常进行的水平。

    我建议您 将 TPD6F003替换为 TPD6E05U06 (这是 一款非 EMI 滤波器 ESD 器件)。

    TPD6E05U06–它还是一个6通道二极管,具有超低电容(0.5pF) , 可很好地用于更高的带宽。 其他规格是可比较的。

    请参阅以下内容:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!

    明白。 感谢您的建议。

    此致

    安德烈