This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:GPIO2的自举配置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974954/dp83td510e-strap-configuration-for-gpio2

器件型号:DP83TD510E

您好!

就我读取的数据表而言、GPIO2必须从外部上拉或下拉。
但数据表中的表5-1说明 GPIO2具有内部下拉电阻器、与其他自举引脚类似。
为什么只有 GPIO2引脚绝对需要外部上拉/下拉电阻器?

此致、
OBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    GPIO_2引脚需要一个外部自举电阻器。 数据表中的表5-2格式似乎不正确。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我还有一个问题。  
    因此 GPIO_2没有内部上拉和下拉电阻、建议在外部上拉和下拉电阻均使用2.49K 欧姆电阻。
    对吧?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    Justin 目前正在度假。 我们预计下周将收到答复。 感谢您的理解。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    没错。

    此致、
    Justin