This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:接口论坛

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978783/pca9515b-interface-forum

器件型号:PCA9515B

大家好、

我希望你们做得好。

因此、我的 PCA9515B 有问题。 我将其用作扩展器、并通过电缆将传感器连接到电路板。

问题如下:使用扩展器时出现 CRC 错误、但如果我将传感器直接链接到节点、则可以正常工作、CRC 也可以。

我说节点、正如在多个 I2C 传感器中一样、位于同一条线路上。

显然、地址是可以的、数据是经过的、但显然、当数据通过扩展器时、会发生一些改变数据的事件、从而使 CRC 是 NOK。

原理图如下:fo INFO、VIN_SENS=5V

两侧的上拉电阻器值是否不同?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、

    感谢您将此内容引入 E2E。 我已将此主题分配给合适的工程师、但请耐心等待、因为我们在达拉斯的团队处理因恶劣天气而导致的断电和互联网中断问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA 缓冲两侧,以便上拉电阻器具有不同的值,这本身不会成为问题。

    但您为何选择470 Ω? 10mA 的电流非常大、比大多数器件的额定电流都要高。 传感器可能无法可靠地将线路驱动到足以支持 VILc 的低电平。

    您是否有示波器迹线(两侧)?

    如果尽管线路电容较高、但仍需要高速、请考虑将上拉电阻替换为电流源、例如 LTC1694。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢你的帮助。 导致问题的确实是470欧姆的上拉电阻值。 (我真的不记得为什么我输入这个值)

    我们用4k7替代了它们、一切都运行良好。

    再次感谢你。

    此致、