This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:TUSB8042原理图回顾

Guru**** 2757675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979522/tusb8042-tusb8042-schematic-review

器件型号:TUSB8042

我将使用 TUSB8042建立一个1:4集线器。

我参考 EVM 电路图编写了电路、但在生产前我会询问一下电路板。

我希望使用 EEPROM 作为默认设置。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-02.-USB_5F00_Hub.pdfe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-05.-POWER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ymkim、

    原理图反馈:

    在 PWRCTL 线路上安装上拉电阻器可在这些端口上启用电池充电模式。  根据所连接的器件、端口电流可能高达1.5A。  端口上 USB 3.0的正常最大功耗为900mA。

    除非需要、否则正常运行不需要 EEPROM。  请勿为正常运行安装空白 EEPROM、因为集线器在检测到编程模式时会尝试进入编程模式。   有关 EEPROM 的更多信息、请访问:   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我理解你告诉我的内容。

    我们将由 N.C.继续进行 EEPROM 处理

    除了您提到的器件之外、我还应该考虑其他方面吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ymkim、

    我在原理图中没有看到其他问题。  如果 USB-IF 标识是一个问题、我建议更新 TUSB8042A 器件、该器件是引脚对引脚的。  此处提供了有关 TUSB804xA 系列更新的文档:   

    在正常运行中、不太可能看到这些变化带来的任何影响。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    如有必要、我将把它更改为 TUSB8042A 并使用它。

    非常感谢您的帮助。