This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:使能端被拉至低电平时的流耗

Guru**** 2933110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969170/tca9517-current-consumption-when-enable-is-pulled-low

器件型号:TCA9517

您好!

我有疑问:当 TCA9517使能引脚下拉至低电平并置于关断模式时、IC 会消耗多少功率?

非常感谢!

此致、Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xaiver、

    我可以查看我是否可以找到该器件的特性数据、并查看它们是否确实收集了此类模式的数据、但我有点悲观。  

    我明天会评论一些时间、如果我找到它、请告诉您。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xaver、

    很抱歉、我试图访问服务器时、服务器正在进行维护...

    我能够找到某种器件的 char 文件、但它看起来不像在器件被禁用时测量的 ICC (根据我至少可以做的事情)。

    我可以做的最好的事情是让我们的设计团队尝试查看他们是否可以在设计仿真环境中获得粗略的估算值(尽管如此、与现实世界相比、这可能不会让我们获得最佳结果)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    如果您可以要求设计团队获得仿真结果、这将非常好!

    非常感谢!

    此致、Xaver

    e2e.ti.com/.../969170

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Xaver、

    您能否为我提供您打算在其中使用器件的 VccA 和 VccB 范围?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    Xaver 代表我提出了这个问题。

    VccA 和 VccB 为3.3V。

    此致、

    Anand Venkatramani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    Bobby 今天正在研究这个问题、并将在一天结束前得到回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    今天早些时候、我向我们的设计团队发送了一条消息、并被告知他们明天是否可以在某个时间获取数据。

    我会在他们回复我后立即跟进。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚收到设计人员的电子邮件、似乎需要刷新设备的数据库、因此他必须提交帮助请求单才能完成此操作。 这可能需要额外的天数、具体取决于 TT 解决所需的时间、之后他应该能够为我们提供大约一小时的工作数据。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我被告知数据库刷新的 TT 已完成。 我想我们可能能够在星期五之前为您提供数据。 我将在周五再次与设计人员联系、以仔细检查他的测量结果。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    当我们进行此测试时、我们似乎发现了一些有趣的数据。 对于该器件、ENABLE 引脚似乎没有在内部禁用大部分数字逻辑、因此禁用时的 ICC 实际上与启用的电流非常相似。

    设计人员通过1k 上拉电阻器和使能引脚拉至 GND 来设置 VccA=VccB=3.3V。 在最坏的情况下(-40C 弱兴奋剂时 ICC 为1.024mA、而在85C 时、高兴奋剂时 ICC 为1.584mA)。 这些结果似乎是+/- 5或6 Σ 值、因此我们预计这些值是该范围内99.99%器件的最差条件。

    -Bobby